This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:EC 表的电源

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870529/opa695-power-supply-for-ec-table

器件型号:OPA695

大家好、

电气特性表没有指出电源、我是否知道电源、是单电源还是双电源?

是否有具有单个+5V 电源的 EC 表?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提出这个问题、我们将计划在数据表中修复这个问题。 从第5页开始的电气特性使用一个+/- 5V 双电源。 从第8页的交流性能开始、这些特性随后使用+5V 单电源。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

      用于表征的电源似乎不在其常规位置;您已经指出、它位于 EC 表的上方。 我发现它在第7页和第11页上列为规格、指定的工作电压。 第一个 EC 表(第5-7页)指定为双电源(+-5V)、而第二个 EC 表(第8-11页)指定为单电源(+5V)。 此外、图50和51还提供了一个深入的原理图、其中描述了第二个表中+5单电源规格所用的测试电路、并选择了典型特性曲线。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是插入到2015修订版中的错误  

    此处插入的原始2003数据表的2009修订版在两个规格表中清晰地标记了电源、不知道为什么有人会修订该修订版。  

    e2e.ti.com/.../OPA695CFA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal、Sima 和 Hasan:

    感谢您确认电源。 我将使用 Micheal 提供的数据表作为参考。  

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao