This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7235:高速低噪声 PWM 比较器电路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7235, TLV3201, TLV3501, LMV7239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877483/lmv7235-high-speed-low-noise-pwm-comparator-circuit

器件型号:LMV7235
主题中讨论的其他器件: TLV3201、 TLV3501、 LMV7239

我正在尝试开发 D 类放大器。
此时、LM319将用于 PWM 发生器。 因为它在高速和低噪声方面享有很高的声誉。

但是、如果可能、我希望使用稍小一点的比较器。 但是、由于未指定指示比较器音频性能的规格、因此不知道是否可以使用低噪声电路。
我想知道将 LMV7235用于音频的 PWM 电路是否没有问题。 此外、如果有一个带有其他器件型号的高速和低噪声比较器、请进行介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道您计划为比较器供电的电源电压? 您是指抖动规格还是偏移电压?

    LM319和 LMV7235都是漏极开路部件。 您可以使用更快的推挽器件、例如 TLV3201或 TLV3501 -但是这些器件上的电源电压范围更有限。 由于它们是推挽式、因此不需要上拉电阻器、因此会减小解决方案的尺寸。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    可以灵活地确定电源电压、但我们正在考虑是否使用+ 5V。
    我的意思是噪声是偏移、抖动和闪烁(1/f)噪声。

    我认为晶体管类型比 CMOS 类型更有利。  你怎么看?
    从这个角度来看,我认为很多地方都采用了 LM319。
    但是、如果可能、这次我想使用一个小型比较器。
    设备始终是最新的。

    B.R. 德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能说我和您一样具有 D 类放大器的经验、但我认为与您的 PWM 一样、推挽比较器应该是可以的。 对于 LM319等开漏/集电极器件、大部分速度将由上拉电阻器的 RC 常数决定。

    您能否共享音频信号的输入电压范围?

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压在5V 时正常。
    因为可以灵活地更改电路。
    我只是担心、因为 LM319通常用于低噪声 PWM 生成电路。
    比较器与运算放大器相比、对噪声并不是很具体、这让我感到困扰。 (1/f、抖动、偏移、EIN 等)
    也许我不关心任何问题。
    我实施 LMV7239并继续开发。