This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF442CN/NOPB 是查找功能表单适用替换件的过时零件号.I'm。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2137, TL032, TL062, TLE2062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896896/lf442cn-nopb-is-the-obsolete-part-number-i-m-looking-for-a-functional-form-fit-replacement

主题中讨论的其他器件:OPA2137TL032TL062TLE2062

您好!

LF442CN/NPOI 运算放大器双路低功耗放大器±18V 8引脚 PDIP 器件用于我们的旧设计之一、我正在寻找功能型替换产品。

请建议我更换部件以避免布局更改。

此致、

Venky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venky、

    以下是您可能会考虑的一些器件。  它们具有与 LF442CN 相似或更好的带宽、最大电压偏移、压摆率、电源电流和电压噪声规格。  与 LF442CN 一样、它们还支持+/-18V 电源、并且采用具有相同引脚的 PDIP 封装。

    • OPA2137
    • TL032
    • TL062
    • TLE2062

    请确保使用原始设计仔细检查规格、引脚排列和封装尺寸、以确保准确无误。  如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    OPAMP 的低电源电流是否对您的应用至关重要?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Kai 回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    然后采用 Daniel 推荐的运算放大器之一。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    由于我在一段时间内没有听到您的反馈、我将假定此处提供的帮助足够、并且提供的器件列表是令人满意的。

    如果您需要进一步的帮助、请随时告知我们。

    此致、

    Daniel Miller