This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:TI 是否具有与 LMH6642MF 相似的放大器、其 GBWP~100MHz?

Guru**** 2520930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888664/lmh6642-does-ti-has-a-similar-amp-as-lmh6642mf-with-gbwp-100mhz

器件型号:LMH6642

尊敬的先生/女士:

我将 LMH6642MF/NOPB 用作增益= 56的反相放大器。 工作频率为1.6MHz。

特意 在1MHz 下进行截止

LMH6642MF 的 GBWP 约为57MHz。  

 

我想增加增益= 100。 TI 是否具有与 LMH6642MF 相似的放大器、其 GBWP~100MHz?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1仅限已回答的主题、将此主题标记为"已解决"以消除。