This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压的线性转换:0-10V 至0-3.3V

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07, OPA2991, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870324/a-linear-conversion-of-the-voltage-0-10v-to-0-3-3v

主题中讨论的其他器件:OP07OPA2991TLV9062

我想对电压进行线性转换:0-10V 至0-3.3V。 请问 OP835和 OP07等运算放大器的放大系数可以在0-1之间吗? 如果是、哪种运算放大器可以实现它;如果不是、实现这种线性转换的方法是什么?感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种方法是使用反相衰减器电路。 请查看"反相放大器电路"、了解有关如何设计此电路的分步过程。

    另一种方法是使用具有运算放大器的分压器来缓冲分压器的输出。

    对于小于1V/V 的放大、必须使用反相放大器(或分压器)。 这是因为同相放大器的传递函数为1+RF/Ri、您可以看到、放大率至少为1V/V。  

    对于哪些运算放大器可以支持小于1V/V 的放大、除非它们在数据表中指定、否则大多数运算放大器都可以支持这种放大、否则运算放大器必须具有大于给定数字的增益。 通常、"高速"运算放大器更可能需要特定的增益、但始终存在例外情况。 我建议观看我们的 TI 高精度实验室带宽视频(尤其是带宽视频3)、了解如何确定运算放大器是否需要特定的增益才能保持稳定。

    除非您需要高速产品、否则 TLV9062或 OPA2991很可能会满足您的需求、具体取决于您的电源电压。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    感谢您的提问、欢迎来到论坛。

    实现这一目标的最简单方法是使用如下所示的电阻分压器。

    对于该电路、输出电压等于 Vin *(R2/(R1+R2))。  同样、这是进行此类电压转换的最简单方法。

    现在、问题的第二部分是:"我是否可以问 OP835和 OP07等运算放大器的放大 系数在0-1之间? 如果是、哪种运算放大器可以实现它;如果不是、实现这种线性转换的方法是什么?"  放大器的固有增益将非常高、例如100、000V/V  一旦我们将放大器置于负反馈布置中、就可以控制增益。

    要了解有关一些常见运算放大器拓扑的更多信息、请参阅 我们的放大器电路集合

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议、我会认真考虑。