This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV9302:什么是 MC33202、MC33172和 MC33178器件的最佳交叉参考替代产品? 首选 P2P。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9102, TLV9352, TLV9302, TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888675/faq-tlv9302-what-are-the-best-cross-reference-replacement-for-the-mc33202-mc33172-and-mc33178-devices-p2p-is-preferred

器件型号:TLV9302
主题中讨论的其他器件:TLV9102TLV9352TLV9152

您好!

我需要确定 MC33202、MC33172和 MC33178器件的替换运算放大器。 TI 的最佳 P2P (引脚对引脚)替代放大器是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    考虑使用 TLV9102或 TLV9152进行16V 设计、或者如果需要更高的电压、则考虑使用 TLV9302或 TLV9352实现高达40V 的电源电压范围。

    下面 是4个推荐器件的并排比较。

    下表显示了 MC33202、MC33172、MC33178和推荐器件之间的性能差异。

    器件型号
    MC33202
    TLV9102
    TLV9152
    制造商
    打开
    TI
    TI
    通道数
    2.
    2.
    2.
    Vs 最小值(V)
    1.8
    2.7.
    2.7.
    Vs 最大值(V)
    12.
    16.
    16.
    GBW (MHz)
    2.2.
    1.1.
    4.5.
    转换率(V/us)
    1
    4.5.
    21.
    Vos 最大值@ 25C (mV)
    6.
    1.5
    0.665
    漂移典型值(uV/C)
    2.
    0.6.
    0.35.
    轨到轨
    输入、输出
    输入、输出
    输入、输出
    Iq 典型值(mA)
    0.9.
    0.12
    0.56.
    Vn (nV/rtHz)
    20.
    30
    9.5.
    ISC 典型值(mA)
    80
    80
    80
    偏置电流典型值(pA)
    80000
    10.
    10.
    工作温度(°C)
    -40至85
    -40至125
    -40至125

    器件型号
    MC33172
    MC33178
    TLV9302
    TLV9352
    制造商
    打开
    打开
    TI
    TI
    通道数
    2.
    2.
    2.
    2.
    Vs 最小值(V)
    3.
    4.
    4.5.
    4.5.
    Vs 最大值(V)
    44.
    36.
    40
    40
    GBW (MHz)
    1.8
    5.
    1
    3.5.
    转换率(V/us)
    2.1
    2.
    3.5.
    20.
    Vos 最大值@ 25C (mV)
    4.5.
    3.
    2.5.
    1.8
    漂移典型值(uV/C)
    10.
    2.
    2.
    1.5
    轨到轨
    输入至 V-
    输入到 V-、输出
    输入到 V-、输出
    Iq 典型值(mA)
    0.44.
    0.9.
    0.15
    0.8.
    Vn (nV/rtHz)
    32
    7.5.
    33.
    15.
    ISC 典型值(mA)
    5.
    80
    60
    60
    偏置电流典型值(pA)
    20000
    100000
    10.
    10.
    工作温度(°C)
    -40至85、
    -40至125
    -40至85
    -40至125
    -40至125

    谢谢、

    Tim Claycomb