This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA196:OPA196

Guru**** 2843330 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878025/opa196-opa196

器件型号:OPA196

OPA196数据表列出了20pA 时的最大输入偏置电流。 该20pA 最大值是否适用于图4所示的整个共模输入电压范围?

  • 很难理解在图4中给出 y 轴缩放(±1nA)时 IB 与 CM 电压的变化。
  • Also...can 您确认图5 y 轴单位实际上是"na"、而不是"pa"。 此图有同样的问题...鉴于图中使用的缩放比例、很难解读-50°C 至75°C 的规格。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    在 OPA196数据表中、图4和5显示了输入偏置电流和共模电压图、请参阅下图。  

    问题:

    您能否确认图5 y 轴单位实际上是"na"、而不是"pa"。 此图有同样的问题...鉴于图中使用的缩放比例、很难解读-50°C 至75°C 的规格。


    图5中的垂直刻度以 nA 刻度表示。 很难在线性图中呈现如此宽的温度范围。 我将要求我们的表征团队根据您 的-50°C 至75°C 温度范围提供更好的图

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、请提供您可能拥有的任何其他特征描述图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    根据您的请求、OPA196采样 的输入偏置电流与共模电压和温度数据:   

    4中 OPA196运算放大器的输入偏置电流与共模电压间的关系 、垂直刻度更精细如下所示。  

    图 5中 OPA196运算放大器输入偏置电流与温度间的关系 、垂直刻度更精细如下所示。  

    最棒的

    Raymond