This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:有关 VCAP 电压的问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870715/iso224-questions-about-vcap-voltage

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的支持团队:

我的客户对增强型隔离式放大器 ISO224感兴趣。
他们对 VCAP 引脚电压有一些疑问。

问题

1) 1) VCAP 引脚的电压是多少?
  当然、不需要保证这个电压值。

2) 2) VCAP 引脚的电压是否随 VDD1或 VDD2的电压变化?
  还是恒定不变?

当我使用 ISO224 TINA-TI 参考设计运行直流操作时、
VCAP 引脚上的电压大约为4V、并且是恒定的、而不受 VDD1电压变化的影响。

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumoto-San、

    请参阅第8.2节 功能方框图-内部 LDO 是一个为 VCAP 馈电的4V 稳压器。  VDD2在 VCAP 电压上没有约定。  当电源上升至4V 时、VCAP 将随 VDD1变化、然后保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hendrick San、

    感谢您的快速回复。

    我了解并将通知我们的客户您的信息。

    此致、
    Hiroaki Masumoto