This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:感测到的电流范围

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878099/ina226-q1-sensed-current-range

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226

客户是否可以在以下情况下使用 INA226?

电源电压:12V

分流电阻器:25 uOhm

他们希望测量高达30、000A 的电流。

我们在 下面的误差分析中发现检测到的电流范围高达100A。

请向我们提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA226分流电压测量范围为±82mV、这相当于25uΩ Ω 分流器的3.28KA 峰值电流。

    对于误差仿真、重要的是分流电压等于电流 X 电阻。 电流或电阻的绝对值无关紧要。 因此、我们可以按比例缩放它们以适合计算器。

    上述条件相当于分流电阻2.5mΩ Ω、电流= 0至32.8A。 您只需将这些数字插入计算器、只需记住将 X 轴乘以100即可反映实际电流幅度。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要记住的另一点是、分流电阻器必须能够耗散 I2R 功率。  要测量 30、000A、分流器需要为~ 2.7µΩ Ω;这意味着支持~ 2.5kW。