This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV-Q1:最大输出电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901AV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869923/lm2901av-q1-maximum-output-current

器件型号:LM2901AV-Q1

尊敬的所有人:

我对 LM2901AV-Q1的最大输出电流(每个比较器)有疑问。

在数据表中、报告"建议的最大输出电流"为4mA。 这意味着什么?

我无法在6-7mA 下使用它吗? 在这种情况下会发生什么情况?

提前感谢您的回复。

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    你是对的。 这有点令人困惑、但如果灌电流增加到4mA 以上、则不会发生任何糟糕的情况。 绝对最大值表的限值为20mA。 建议4mA 电流的原因与 EC 表中的 VOL 规格有关。 VOL 指定为4mA、但电流越高、意味着 VOL 电平将提升一个位。 一般而言、我建议10k 范围内的上拉电阻、但如果您的应用需要更低的电阻、这是可以的。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢你的答复。

    So...can 我在输出灌电流大约为10mA 的情况下使用它、没有特别的问题?

    对于相对电压、查看将 Iout 链接到 Vout 的表是否足够了?

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    您不应期望在灌电流为10mA 时出现任何问题。

    从第6页的图3中的曲线可以看出、当灌电流为10mA 时、典型 VOL 大约为0.2V。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!