This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:输出滤波器

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877746/ina200-output-filter

器件型号:INA200
主题中讨论的其他器件: INA293

大家好、

您会在下面建议我的客户的问题吗?

由于 OUT 引脚产生的图形非常长、我想添加一个

在 OUT 和 GND 之间连接1000pF 电容器以消除噪声。

使用 IC 时是否有任何问题?

在数据表中、有一个向 Vin 端子添加滤波器的示例、但我问

因为没有在 OUT 端子上连接电容器的示例。

下一个问题

如果建议使用具有类似特性且输入电压为100V 的 IC、您能否介绍它?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    INA200可驱动高达10nF 的容性负载。 因此、1000pF 不应成为问题。

    但是、如果客户希望确保安全、您可以建议在 INA200输出和电容器之间保留电阻器封装。 默认情况下、该电阻器可以安装0欧姆电阻器。 在不太可能发生振荡的情况下、可以安装一个小的非零电阻器。

    至于其他较高电压的 IC、我们确实有额定电压为110V 的 INA293。 您可以 在此处查看、 如果您有任何疑问、请告诉我。 需要注意的一点是、INA293缺乏集成比较器。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    由于 OPAMP 的输出通常具有非常低的欧姆、因此从输出到接地的单个电容器的滤波效果可能相当有限。 此外、直接位于输出端的电容器将减小相位裕度并导致振铃、即使不会发生持续振荡。 因此、更好的方法是在输出端使用 RC 低通滤波器。

    另一方面、如果您只想去除比较器输入端的噪声、则可以将一个电容与分压器的下电阻器并联(例如、数据表图26中的 R2)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    如果您有其他问题,请告知我们,如果没有,请点击“这已解决了我的问题”按钮进行确认。

    此致、Guang