This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882:连接 NC 引脚?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886845/lmh6882-connection-of-nc-pins

器件型号:LMH6882

大家好!

我对 LMH6882中 NC 引脚的连接有疑问。 数据表中名为"引脚功能"的表中没有此引脚的功能。 此引脚是否未在内部连接?
在 LMH6882 EVAL 板中、该引脚连接到电容器0.1uF。

有人可以向我解释这种联系的要点吗?

将0.1uF 电容器连接到该引脚会产生什么影响?

为什么数据表中没有对这些引脚的说明?

此致、Val

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Val、

     NC 引脚是无连接引脚。 它们是物理引脚、但未在内部连接。 将这些引脚保持悬空是很常见的。 数字引脚上的电容器是直流耦合电容器或称为去耦电容器、可阻断交流信号。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。
    为什么 在 LMH6882 EVAL 板 中、引脚36、33、31和28连接到电容器 C3、C14、C18、C19? 为什么引脚32通过电阻器 R40连接到 V+?
    这些引脚在数据表中为 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Val、

      我必须研究这两种布局之间的差异。 我将在本周结束前为您提供最新信息。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    有趣的是、所讨论的引脚在 EVAL 板中没有标记为"NC"、而是标记为"DC1A"、"DC2A"、a.s.o. 就好像它是一个不同的芯片或具有不同内部电路的 LMH6882一样。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Val、您好!

      Kai 是正确的;事实证明 EVM 旨在支持使用这些引脚的其他芯片。   LMH6882 不使用这些引脚、它们可以保持悬空。 这是来自 Loren 回答的一个较旧的帖子: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/386239

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sima。

    此致、Val。