This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:复位引脚打开期间的/ALART 引脚状态

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878446/ina381-alart-pin-state-during-reset-pin-open

器件型号:INA381

大家好、

我对复位引脚打开期间的/ALART 引脚行为有疑问。
/ALART 引脚是漏极开路、因此如果没有电源、/ALART 引脚为 Hi-Z
一旦 VS+应用、/ALART 引脚将根据 CMPIN CMPREF 和 RESET 引脚状态进行切换。

这里的问题是复位引脚打开期间的/ALART 引脚行为。

当 RESET 引脚断开时、/ALART 引脚的行为是什么?
复位引脚是内部上拉还是下拉、还是不确定?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    复位引脚上没有内部拉电阻。 因此需要外部连接。

    此致、Guang