This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:关于 INA226 00h 寄存器 D14-D12的说明

Guru**** 2811915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870452/ina226-qusstion-on-ina226-00h-register-d14-d12

器件型号:INA226

尊敬的团队:

这是客户提出的一个问题。 您能否帮助确认00h 寄存器中的 D14-D12是否为保留位、必须稳定为0b'100? 我无法从数据表中找到任何其他信息。

谢谢& BR

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu Lija、

    感谢您深入了解该论坛。  如果我正确理解了您的问题、您想知道 D12-D14位是否可以通过写操作更改、从而影响部件操作。  这些位不能更改、将始终读回0b'100。