This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:OPA657 TIA

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657, TINA-TI, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887007/opa657-opa657-tia

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA838

您好!

我将 OPA657用于互阻抗放大器。

我能否使用此电路读取连续激光信号?

此致。

Harun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上哈伦  

    对我来说非常好、有几个意见、  

    不需要 R10、这会增加噪声

    2、不需要+IN 上的偏置电流消除网络、OPA657是一款 JFET 输入器件、因此不需要偏置电流匹配、只需接地+IN 即可

    接下来要考虑稳定性、需要估算 D2电容、  

    我在本文中回顾了 Decomp 运算放大器和设计应用(包括此应用)、如果您无法阅读表格和图表、请告诉我、我将附上一个 pdf、  

    https://www.planetanalogue.com/applying-high-speed-de-compensated-vfas-hitting-performance-targets-while-tuning-phase-margin-insight-10/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harun、

    我找到了 PIN-220D 的这个数据表:

    e2e.ti.com/.../PIN_2D00_220D.pdf

    使用 TINA-TI 进行仿真可得到以下结果:

    e2e.ti.com/.../harun_5F00_opa657.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harun、  

    是的、您所说的二极管声称具有10V 反向偏置的600pF 电容、  

    3.2pF 是一个良好的反馈 C 值、我计算出了3.5pF -使用该值可得出5.9MHz F-3dB、这足够了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的帮助。 激光脉冲的最小脉冲宽度为300ns。 因此带宽应约为6.7MHz。

    此致。

    Harun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您提供仿真源。 这对我非常有用。 我将进行检查。

    此致。

    Harun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harun、

    OPA657的速度非常快。 请遵循数据表第10和11节中讨论的指南。 最好采用此处给出的布局示例。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我想问另一个问题。 我们在以下链接中讨论了环境光抑制电路。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/875831

    我正在尝试您推荐的电路。 1.5V 直流偏置的用途是什么? 我可以将其降低到0V 吗?

    此致。

    Harun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这是一种单电源设计、我将 ZT 级引脚保持在1.5V 基准的范围余量-如果两个引脚都是双极电源、 您可以设置 GND -如果有第二级用于连接具有 FDA 的差分 ADC、则可以保持接地状态并在 FDA 中提供单电源。  

    我在本文中的 OPA838介绍时间周期中得到了一个非常完整的示例、  

    https://www.edn.com/controlling-spot-and-integrated-noise-in-a-two-stage-transimpedance-design/