This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4021:同相配置中输出端的噪声

Guru**** 2786785 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878141/ths4021-noise-at-output-in-non-inverting-configuration

器件型号:THS4021

问题:

THS4021用于反相和非反相配置。 在同相配置中、当运算放大器的增益小于+/-15V 时、在10Hz 至1MHz 之间的任何频率下馈送脉冲波形或正弦波形时、会产生许多纹波或噪声。 当反馈路径中的可变电阻增加时、纹波会减小。 在我们的应用中、我们需要2的增益。

请建议是否可以更改任何电阻或电容值以改善响应。

或者有任何其他一对一更换 IC 以满足要求。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您提到的波形的原理图和图片? 您提到使用可变电阻、您知道该电阻器的电容是多少吗?

    最棒的

    Hasan Babiker