This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:扫地机器人中的应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878653/lm2904-application-in-the-vacuum-robot

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: TLV906X

大家好、

大家好、

我注意 到 LM2904在用于   传感器和电机电流感应 的真空中胜出。 我对此有一些疑问:

为什么 LM2904  能够在扫地机器人中胜出?  与 TLV900X、TLV905X 和 TLV906X 相比,LM2904的优势是什么 ?因为我认为 TLVXXXX 更适合此类应用。

感谢您的回答。

此致、

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、您好!

    LM2904非常受欢迎、具有众所周知的参数、并且是一款成本极低的器件。 LM2904支持更高的电源电压。 当输入电压超过或高于电源电压时、LM2904阻断输入电流。 LM2904具有新 的应用手册 、可帮助您成功完成设计。

    在5V 或更低的支架中、LM2904LV 成本更低(1ku 网络价格)且更易于使用(无需应用手册)。

    TLV900X、TLV905X 和 TLV906X 是高性能器件、但有时不需要高性能器件。