This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:OPA380是否可以同时提供灌电流和拉电流?

Guru**** 2560560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA380, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878377/opa380-can-the-opa380-both-sink-and-source-current

器件型号:OPA380
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我正在考虑将 OPA380用作平衡检测器的跨阻放大器、其中电流可以流入或流出 OPA380输出。 数据表中的所有应用电路仅显示 OPA380拉电流、而我正在运行的一些 TINA-TI 仿真似乎表明它不能灌电流、但数据表中没有提到这一点。

我是否更正了 OPA380只能在输出端提供电流的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    OPA380应能够灌入电流、可通过"短路电流与温度间的关系"图进行确认。

    最棒的

    Hasan Babiker