This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 滤波器中的电阻器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898325/resistor-in-the-low-pass-filter

主题中讨论的其他器件:LMP7701

大家好、

  根据 http://www.ti.com/lit/an/sboa293/sboa293.pdf、 使用高阻值电阻器会降低电路的相位裕度。

  1. 请告诉我原因。
  2. 您在滤波器中建议的电阻器范围是多少?  

此致  

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    每个 OPAMP 都有一个不可见的输入电容、如果反馈电阻变得太高欧姆、该电容可能会减小相位裕度。 例如、这在 LMP7701的数据表中得到了很好的解释。 阅读此数据表的第8.3.2节。 以下扫描仅显示第8.3.2节的片段:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    Kai 正确。 我建议观看我们 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、了解稳定性问题的原因以及如何在您的电路上运行稳定性分析。

    谢谢、

    Tim Claycomb