This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6042:输入共模范围

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6042, LPV521, TLV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877282/lmc6042-input-common-mode-range

器件型号:LMC6042
主题中讨论的其他器件: LPV521、 TLV521

大家好

我的客户正在考虑将 LMC6042用作增益= 1的缓冲放大器。 输入信号范围为+/-2.5V、并考虑使用-2.5V/+4.0V 电源。

就输入共模范围而言,这是否正常?

您是否可以为此应用推荐其它合适的器件?

主要关注的规格是低输入偏置电流/低功耗最大值 20uA

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    LMC6042的输入共模电压范围为(V-)-0.1V 至(V+)-1.9V (典型值)。 在-2.5V/+4.0V 电源上、输入共模电压范围为-2.6V 至2.1V。 因此、输入电压高达2.5V 将违反器件规格。

    您是否需要与 LMC6042类似的器件的输入偏置电流为2fA (典型值)? 极少的器件提供这种低水平的输入偏置电流。  

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    感谢您的快速回复和确认。

    我必须与客户核实最大值的确切值 输入偏置电流。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli 和 Tom、您好!

    首先、感谢您解决我的问题。

    您提到:

    <

    但正确的方法是:

    增益=1.0 输入信号范围为 +/- 2.048V、并考虑使用-2.5V/+4.0V 电源。

    我们将 LMC6042用作输出电阻高达10Gohm 的传感器上的阻抗转换器。 因此、我们需要低输入偏置电流(至少50至100fA)。

    过零呢? 过零是否有问题?

    此致、感谢您提前回复...

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    如果输入信号为+/-2.048V、则使用-2.5V/+4.0V 电源时不应出现共模电压违例。

    当您说"过零时是否遇到问题?"时、您是否询问输入级过零区域? 如果不是、您能否提供有关过零意味着什么的更多信息?

    这是一本模拟设计期刊、其中介绍了放大器中的输入级交叉区域。

    具有互补对输入级的运算放大器:设计需要权衡哪些因素?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您指向应用手册。

    ------------------

    你好 Andre

    在今天早些时候的谈话中、让我总结一下:

    对于标记为 RRI (轨到轨输入)的运算放大器、通常会遇到交叉失真问题。 这些运算放大器具有两个输入对。 这两对的偏移有一些不匹配、这会导致上述交叉失真。 这正是您在 LPV521和 TLV521中找到的结果。

    LMC6042没有这个问题、因为它只有一个输入对。

    此致

    Ueli