This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:输入抗混叠滤波器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869959/amc1311-input-anti-aliasing-filter

器件型号:AMC1311

您好!
我知道 AMC1311输出放大器的带宽被限制在大约100-200kHz、但我想知道应该限制输入的带宽以避免 ADC 出现混叠。 是否有任何有关正在使用的 Δ-Σ ADC 的信息、如调制频率? 是否建议使用低通截止频率和滤波器阶?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、研究组4、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!

    AMC1311使用 Δ-Σ 调制器、运行频率为20MHz。   您可以根据需要使用简单的200kHz LPF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tom
    这正是我想要知道的