This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:高精度实验室测验

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888127/ina188-quiz-in-precision-lab

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件: INA819

大家好、

在测验中、为什么答案是 C?

答案 B:我认为从我的计算中可以正确设置增益。

2. 答案 C:我认为使用缓冲器非常重要、因为 INA Ref 引脚的输入为低阻抗、如果您将分压器直接连接到基准输入、则会出现误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    必须以非常低的欧姆驱动 INA188的 REF 引脚。 否则、R1和 R2会增加 INA188的内部20k 电阻。 这会破坏 INA188差分放大器级的对称性、并使 INA188无法正常工作。 另请参阅数据表的第7.4.4节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong 和 Kai:

    Kai、非常感谢 E2E 支持。  

    如 Kai 所示、INA188中的 REF 引脚必须是低阻抗电压源。 数据表指示它必须< 5欧姆。 它需要稳定、低阻抗和低噪声电压源、而不会因温度变化和/或时间而产生电压漂移。 在上面的原理图示例中、最好将 Vref 引脚接地。 如果必须提升基准引脚、则可以使用缓冲器或稳定电压源将 Vout 偏置到电压电源轨的中点(如果使用单个电压轨)。 另请查看 INA819数据表中的图51或52。  

    最棒的

    Raymond