This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH730216:评估板上的组件

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH730216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869787/lmh730216-components-on-eval-board

器件型号:LMH730216

您好!

我希望使用 LMH730216评估运算放大器、但评估板是裸的、并且有迹象表明要在评估板上使用的组件的尺寸。 器件数据表提供了值、但不提供所用元件的尺寸。 我假设大多数组件都是0402或0603、但有极化的去耦电容器、我假设是钽类型、但同样没有尺寸信息。 有人知道该评估板的组件使用什么尺寸的组件吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    遗憾的是、我找不到 EVM 上使用的确切组件列表。 我已在 pdf 中附上了电路板布局的副本、电路板的尺寸为1.5英寸 x 1.5英寸。 基于此、大多数电容器/电阻器的大小似乎为1206、而 C2为805。 二极管也似乎是 DO-124AB。 但是、我不确定尺寸是否与 C2和 C4的尺寸一致。  

    最棒的

    Hasan Babiker

    e2e.ti.com/.../SV011936_2D00_001_5F00_Assembly.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hasan 提供的信息。