This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 几个 p / n 之间的差异

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901AV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869789/difference-between-several-p-n

器件型号:LM2901AV

尊敬的所有人:

我有一个关于 LM2901AV 比较器的问题、因为我有一些难以解出 p/n 结构的问题。

具体而言、以下 p/n 之间的区别是什么:LM2901AVQDR 和 LM2901AVQDRG4?

通常、后缀"e4"和"G3"之间的区别是什么(例如 LM2901DRE4和 LM2901DRG3之间)?

最后一个问题:如果采用 SOIC 14封装的 iNeed LM2901AV 具有"汽车级"、我必须选择的正确 p/n 是什么?

提前感谢您的回复

此致

Stefano Scremin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    请参阅以下两个链接:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    很抱歉造成混淆。  G4是 RoHS 合规性的旧标志。  p/n:LM2901AVQDR 和 LM2901AVQDRG4之间没有区别。

    LM2901DRE4和 LM2901DRG3的引线镀层对于这些器件是不同的。  LM2901DRE4具有 CU NiPdAu、LM2901DRG3具有 CU SN。

    LM2901AVQDRQ1是 SOIC 14中的 LM2901AV、具有"汽车级"。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    非常感谢您的回复。

    抱歉,我不擅长铅涂层。

    CU NiPdAu 和 CU SN 之间有何区别?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    Cu NiPdAu 表示铜引线镀有镍-钯-金、而 CU SN 表示铜引线镀有雾锡。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ok...no、很清楚。

    非常感谢!

    Stefano