This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:尽管 XTR111状态不变、但不同环境下的稳压电流仍会发生变化

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887937/xtr111-regulated-current-changes-in-different-environments-despite-xtr111-state-unchanged

器件型号:XTR111

我们正在开发一款使用 XTR111调节4-20mA 电路电流的产品。
我们实现了 XTR111文档中所示的设计。

在测试过程中、我们发现稳压电流因环境而异。
我们真的可以使用一些帮助来确定接下来要查看的内容。

对于使用250欧姆电阻器的第一个负载电路、稳压电流恰好为4mA、这是所需的。
对于使用5欧姆电阻器的第二个负载电路、稳压电流为5mA、而不是4mA。 :(

首先、我们测试了5欧姆电阻器是否导致了这种情况。
我们将第一个负载电路更改为使用5欧姆电阻器、XTR111能够继续将电流调节至4mA。

然后、我们在两个示例中测量了电路中的各个点。
我们能够确认引脚1、2、3、4、5上的电压 XTR111的6、7和9在两种测试配置中是相同的。
此外、在两种测试配置下、我们器件的测量结果中、初级电压轨(3.3V、5V、24V)是一致的。

如果您能提供任何想法、我们将不胜感激!

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我想知道 XTR111的 GND 和负载 GND 是如何连接的、请参阅下图。 请将两个接地端连接在一起、并让我们知道测试结果是什么。 此外、在具有低 ESR X7R 陶瓷类型的负载旁边放置一个旁路电容器。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    感谢您的回答。

    在我们的设计中、对于这两个测试电路、负载和 XTR111之间的接地端是共用的。

    此外、如图所示、10nF 电容器就位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    两个 PCB 是否具有相同的布局和设计配置(负载差异除外)?

    对于使用5欧姆电阻器的第二个负载电路、稳压电流为5mA、而不是4mA。 您是否在5欧姆负载上测量了25mV 而不是20mV?

    如果 改为使用250欧姆负载电阻器替换第二个负载电路、会发生什么情况? 您是否获得了与第一个负载电路相同的结果和行为?

    如果您找不到问题、可以向我发送原理图和 PCB 布局吗? 帮助我解决可能出现的问题的任何方法。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    [引述 user="Raymond Zhang1"]两个 PCB 是否具有相同的布局和设计配置(负载差异除外)?

    两个测试负载仅使用一个 PCB。

    [引用 user="Raymond Zhang1">] 如果您改为使用250欧姆负载电阻器替换第二个负载电路、会发生什么情况? 您是否获得了与第一个负载电路相同的结果和行为?[/引述]

    使用5欧姆电阻器的负载会这样做、因为该电阻器上的电压由增益为20V/V 的电流监控器测量。 要对此进行测试、我需要移除电流监控器。 如果可能、我希望避免这种情况。

    [报价用户="Raymond Zhang1">]如果您找不到问题、能否向我发送原理图和 PCB 布局? 帮助我解决可能出现的问题的任何方法。  [/报价]

    我无法公开分享原理图、但我很高兴通过私人电子邮件分享相关的片段

    您的电子邮件地址是什么?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您声明如下:

    使用5欧姆电阻器的负载会这样做、因为该电阻器上的电压由增益为20V/V 的电流监控器测量。 要对此进行测试、我需要移除电流监控器。 如果可能、我希望避免这种情况。

    我觉得电流监控器可能是根本原因。 4mA 至5欧姆电阻器将为您提供20mV 的电压。 如果在5欧姆负载上放置一个高输入阻抗电压表、则应测量20mV。 请确认这是正确的。 如果是、您的 XTR111电路工作正常。   

    您提到 使用电流监控器测量5mA 而不是4mA、您的电流监控器的精度如何? 是否存在任何可能导致测量误差的寄生效应? 与250欧姆负载相比、5欧姆负载需要更高的测量精度。 另请检查电流监控器(运算放大器电路)的输入阻抗和精度。 我想这可能是您的问题。  

    回到我之前的问题:您如何在 XTR111输出电流为4mA 的情况下测量5欧姆负载与250欧姆负载之间的电压?

    您可以在 E2E 的友谊类别(我回忆过)下向我发送电子邮件/ 获得链接后、我们可以私下交换电子邮件。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    让我澄清一点、因为我意识到讨论当前监控器会提出这些问题。

    1. 我没有使用板载电流监控器来测量电流。 它就在位、等待我验证剩余的电路。
    2. 我正在使用经校准的 Fluke 87来测量通过接线的电流。
    3. 如上一条评论所述、我测量了电阻器两端、以仔细检查直列式 Fluke 电流表。 它的测量值为25mV。

    我将努力建立友谊,为您获取一些原理图:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了电流测量差异的来源。 一旦我们确定它、它看起来似乎有点明显。

    在设置读数为5mA 时、我没有意识到电流表位于电压源和 XTR111之间、因此我们测量的是4mA +为 XTR111供电所需的电流。

    接下来、我们将设计测量电路、以便在接地侧进行测量。

    感谢你的帮助。 )