我们正在开发一款使用 XTR111调节4-20mA 电路电流的产品。
我们实现了 XTR111文档中所示的设计。
在测试过程中、我们发现稳压电流因环境而异。
我们真的可以使用一些帮助来确定接下来要查看的内容。
对于使用250欧姆电阻器的第一个负载电路、稳压电流恰好为4mA、这是所需的。
对于使用5欧姆电阻器的第二个负载电路、稳压电流为5mA、而不是4mA。 :(
首先、我们测试了5欧姆电阻器是否导致了这种情况。
我们将第一个负载电路更改为使用5欧姆电阻器、XTR111能够继续将电流调节至4mA。
然后、我们在两个示例中测量了电路中的各个点。
我们能够确认引脚1、2、3、4、5上的电压 XTR111的6、7和9在两种测试配置中是相同的。
此外、在两种测试配置下、我们器件的测量结果中、初级电压轨(3.3V、5V、24V)是一致的。
如果您能提供任何想法、我们将不胜感激!
谢谢、
Alex