This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521-HT:输入参考电压/电流噪声的测试原理图

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, THS4521-HT, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869745/ths4521-ht-test-schematic-for-input-refererred-voltage-current-noise

器件型号:THS4521-HT
主题中讨论的其他器件:THS4521THS4551

尊敬的支持:

我目前正在尝试为 THS4521 FDA 设置输入参考电压和电流噪声的 SPICE 仿真、以验证模型精度。 我想将我的仿真结果与数据表的图21进行比较、图21显示了不同频率下的输入参考电压/电流噪声。 因此、我的仿真原理图需要与用于导出这些曲线的原理图相匹配。

根据"典型特性"数据表信息、我看到 Vs+=3.3V、 Vs-=0V、RL=1kOhm、diff。 选择了单端输入。  

我缺少的是 RF 和 Rg (反馈和增益电阻器)的值、它们不仅是增益的产生者、而且也是噪声性能的贡献者。  

如果您能为我提供这些值或所用测试电路的值、从而从图21得出结果、那将会非常好。

此致、谢谢!

Amar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Amar、  

    显式和隐式查询有多个层。  

    THS4521-HT 只是与 THS4521位于同一芯片上的封装版本

    2.假设您需要 cerdip 或其他 HT 封装,这是您可能需要的物理设备

    如果不是、THS4551是作为 THS4521的 HD 和噪声的显著改进而开发的-这是一个比较的输入点噪声图-我似乎还记得 THS4521 TINA 模型需要校正、 THS4551 TINA 模型在精度方面是一个巨大的进步。 THS4551芯片可能朝向 HT 释放? 该图当然已经平滑、适合1/f 模型-  

    回到您的仿真问题、这是一个与图21 (ETC)的测量方法不同的问题。 对于测量、有两种设置强调了更高的增益(输入电压噪声占输出的主导)和更高的 R 值、更低的增益、 为输出噪声强调输入电流噪声比为输入参考噪声制定解决方案更重要-这首先删除了 R 噪声功率项、然后矩阵从两组频率数据中求解。 然后、该提取适合1/f 模型以生成上面的图、这里是图解方程、其中仅需要平带数和1/f 转角频率来生成图、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的快速响应。  

     n´t THS4551 -我知道他具有更好的噪声性能、但遗憾的是、THS4521已经是我们设计的一部分、目前无法对其进行更改。

    也许我的问题有点不清楚。 实际上、我正在搜索仿真测试台来验证 THS4521 TI SPICE 模型的模型精度(将 SPICE 仿真与数据表图21中的测量曲线进行比较)。  

    我的经验仅限于标准运算放大器(差分输入、单输出)、其中运算放大器 SPICE 模型可配置为单位增益缓冲器(不带电阻器)、然后可以将仿真结果直接与数据表信息中相应的电压和电流噪声进行比较。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、有几种方法可以测试模型-我通常会运行工作台配置并将该数据放入完整的 Excel 输入参考提取、但下面是一种更简单的方法。  

    1、您可以将电流表放在求和结的环路内、这将直接报告输入噪声电流-其中显示模型与数据表不匹配(SAD、这实际上是2016年模型更新工作中遗漏的一项重大工作)。 包含 TINA V9文件、  

    e2e.ti.com/.../THS4521-2016-TINA-model-current-noise-test.TSC

    2、差分输入电压噪声可以在高增益下近似提取、前提是大多数输出点噪声都是由该项引起的、也就是说、如果您输入噪声增益为21、 平带模型为4.74nV、具有240Hz 1/f、非常乐观。  

    这里是此测试的模型文件、您可以放入 THS4551模型进行比较、如果您愿意、它具有2019年更新、 但噪声在原始噪声中是正确的-所以我假设它仍然存在 -这一最新的更新使开环 Zout 谐振比它应该的更温和、  

    e2e.ti.com/.../THS4521-2016-TINA-model-voltage-noise-test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有 Amar、

    我想知道是否有任何努力来更新 HT 产品。 我确实找到了2009年苛刻环境指南、但此链接更新版-我没有查看它、 但是、这可能会对您有所帮助-显而易见的问题(对我而言)是、如果大幅改进的 THS4551将迁移到与该旧版(和订购) THS4521-HT 引脚兼容的升级版本、  

    https://training.ti.com/how-find-space-and-harsh-environment-products-ticom?keyMatch=HARSH%20ENVIRONMENTAL&tisearch=Search-EN-everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里可以找到更多内容、这里是2012版 HT 指南、Mouser 在谷歌搜索中提供了2009版、实际上没有太多内容、  

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/sg/sgzt009c/sgzt009c.pdf