This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:单电源运行

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/878222/ina1620-singel-supply-operation

器件型号:INA1620

在单电源模式下使用 INA1620 (VEE = GND、VCC = 9V)时、我应该将 GND 引脚连接到 VEE 还是 VBIAS? 在数据表的图60中、GND 引脚连接到 GND、但 VEE 引脚缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于单电源轨、 您需要将 VEE (或 V-)连接到 GND。 您将保留图60中的 Vbias、因为偏置电压在 Vcc 和 GND 的中点配置、请参阅随附的图。  

    下图显示了输入电压范围的共模。 由于 V- 或 VEE 接地、因此 VCM 必须比 V-或 VEE 高1.5VDC。 在图60中、Vbias 电压设置为单电源轨的中点、以便最大限度地提高输出端的电压摆幅。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond