This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询- NIC 的 OPAMP 选择

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887293/query---opamp-selection-for-nic

主题中讨论的其他器件:TLV9062TINA-TI

您好!

请支持我们选择 OPAMP、为我们的 EMI 滤波器应用之一设计"负阻抗转换器(NIC)"。

我观看了有关运算放大器稳定性的系列视频。 我根据它仿真了负阻抗电路、但正反馈路径上的电感器会影响稳定性。

请参阅下图了解电路图。 (值:rf & rg - 10K & lp - 470uH)。

注意:反相和非反相端子之间将再连接一个电感器(330uH)。

请建议如何提高稳定性。 需要任何外部补偿。 所需的闭环带宽最小为10MHz 及以上。

此致、

Sadham Husen S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sadham、

    感谢您的提问、欢迎回到论坛!

    除了10MHz 或更高的闭环带宽之外、您还有其他规格需求吗?  也许这将有助于我们提出更好的零件建议。  如果您没有任何其他需求、那么 TLV9062可能是一个很好的起点。

    尽管我以前遇到过这些问题、但我对负阻抗转换器并不是很熟悉。  请允许我再深入探讨一下这一点、我将在明天为您提供更新、并为您的应用提供我的意见和/或建议。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadham、

    我有几个跟进想法:

    1、 典型的反馈稳定性分析不适用于此电路、因为通常的稳定性分析假设您只有负反馈。  添加正反馈后、应使用不同的技术。  用于此类电路的技术由 Tim Green 开发、被他称为"双'L'中断"。  有关更多详细信息、请参阅本演示:  DUAL FB Beta_PLUS 和 Beta_MINUS RevD.pptx

    2、 您似乎需要负电感器。  您是否曾尝试改用电容器实现相同的目标?  从快速在线搜索中可以看到、使用电容器的配置稍有不同、但可以实现相同的负电感器效应。  我之所以提出这一点、是因为您的电流设计需要一些相对较大的电感器。

    3. 您是否已经能够对您的设计进行仿真?  如果没有、我建议您尝试使用我们的 TINA-TI 工具。  如果您确实使用了此免费工具、则可以使用我构建的模型来节省您自己的时间。  有关 TINA 文件、请参阅此消息的底部。

    4、 我继续使用 TINA-TI 中的通用运算放大器进行了一些仿真、结果如下。  如果没有330uH 电感器、比使用它更好。  如果您能解释该组件的预期效果、我将不胜感激。

    此致、

    Daniel

    e2e.ti.com/.../3487.NIC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的建议。

    请给我一些时间、我将检查这个问题。

    此致、

    Sadham Husen S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sadham、

    没问题。  准备好后、请随时再次在此处发帖。

    此致、

    Daniel Miller