This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:INA125负载基准电路值

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877998/ina125-ina125-reference-circuit-value-of-load

器件型号:INA125

您好!

我对数据表第10页的基准电路有疑问。 我使用 INA125微控制器

用于读取带有应变片的惠斯通大桥。 我标记为红色的负载的值是多少? 此外、我还想问

当我必须连接 V-?

此致

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    很高兴能提供帮助! 不幸的是、您的图像没有通过、我无法单击它。 您可以使用编辑器中的"附件"选项再次连接它吗?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    是否可以重新加载映像? 我无法查看 图像。  

     

    问:此外,我想问何时必须连接 V-?  


    我不确定我是否理解您的问题。 您必须连接 V-、输入是差分测量。  图10中的惠斯顿电桥输入电路是平衡输入电路。  当电路实现完美平衡时、图10中的输出为0或 Vin+= Vin-= 5V (输入基准电压= 10V)。 电路的增益如公式1所示。  

    关于负载: 如果负载以接地为基准、如图10所示、则输出电压摆幅限制为大约150mV。 然后、您可以通过下面的红色公式计算增益、如图10所示。 输出电流的选择可在第7页的底部通过输出电压(V)与输出电流(mA)之间的关系图进行计算、具体取决于您的工作温度。 了解输出电流后、您可以计算负载电阻、150mV/output_current (mA)。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    负载:在我的数据表中,没有图10,您是否参考 了图1?
    我在图片中添加了一个带有 ADC 的微控制器。 这应该是正确的
    我展示了它、是吗? 如果我没有将一个电阻器(负载)与 ADC 输入并联、会发生什么情况?

    V-: 问题与引脚3 (V-)有关。 当我以正确的方式理解您时
        您曾讨论过 V_IN-(引脚7)。 这是可行的吗?

    输出电压摆幅:这是引脚6和引脚7之间的最大差值吗?

    此致

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Fabian、

    如果您使用 MCU 在 INA125的引脚11读取 Vo、则使用单电源桥式放大器会更容易、请参阅上一答复中的图5。 您的输出电压摆幅将限制在高于接地值约150mV。 V-或 INA125的引脚3将接地、如图5所示。 您的将把 Vo+转换为微控制器的 ADC、而不需要 Vo-连接、因为测量将以 GND 为基准。  

    如果您使用 MCU 作为负载 、则不需要图中所示的负载电阻器。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Fabian、

    我忘了说 MCU 需要与 INA125具有相同的接地、如果您使用单电源操作、那么您的电压轨是什么。 我正在尝试增大输出电压摆幅、以便在电压转换期间获得更好的 ADC 分辨率。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 具有与 INA125相同的接地。 ADC 微控制器的电压轨为2.5V。 作为电桥的电源、我使用 INA125的2.5V 电压(引脚14)。

    我对原理图进行了新的介绍。 这是否起作用? 您是否看到任何问题? 此原理图中的电压摆幅是否受限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Fabian、

    它看起来不错、引脚3上不需要0.1uF 的电容。  

     此原理图中的电压摆幅是否受限?


    由于 ADC 的基准电压为2.5V、因此您的电压摆幅将限制在0.3V 至2.5V 之间。 因此、您可能需要最大限度地增加 ADC 计数并相应地设置增益。 如果不适合您的应用、您可能需要使用5V Vref 和/或更改 ADC 的基准电压。  

    最棒的

    Raymond