This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:放大器论坛

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869330/xtr115-amplifiers-forum

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件:XTR300

大家好、

我想在应用中使用 XTR 115、在该应用中通过控制器生成 PMW 信号。  PWM 信号通过 RC 滤波器馈送、从而生成模拟电压。 我 打算将该模拟电压用作 XTR115的输入 、以生成4-20mA 信号。最后我将连接250 E 电阻作为 RL、因此在4mA 时、我将在 RL 上获得1V 压降、在20mA 时、我将在 RL 上获得5V 压降。                                                               

下面我有一些担忧。

1.是否有任何其他方法可以使用 TI 芯片来实现此应用。

我希望在输入与输出之间实现隔离。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amruta、

    您希望实现多大程度的隔离? 连接电路的概念是否符合您的要求(您必须根据您的要求调整 MOSFET 的大小)?

    此致、

    Raymond

    e2e.ti.com/.../Op-Amp-Constant-of-4_2D00_20mA-drive-01022020.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amruta、

    添加到我之前的评论中。 或者、您也可以使用 XTR300、即工业模拟电流/电压或电压/电流输出驱动器。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    我会按照数据表(底部的电路)的图3所示执行该操作。 您甚至不需要 n ü µC。 您只需要一个缓冲器来读取光耦输出并驱动 RC 滤波器。 不过、由于从 VREG 引脚汲取的电流限制为3.7mA、因此采用一个可以在输出侧使用低电源电流的光电耦合器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    我将关闭此查询。 如果您还有其他问题、您仍然可以打开此链接或生成另一个链接。  

    此致、

    Raymond