This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:OPA818

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887830/opa818-opa818

器件型号:OPA818
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

希望有人能帮助解决这个问题。

我习惯使用 TINA、但在功率测量方面遇到了问题:-

我已经连接了该电路、如果它在瞬态分析中运行、您将看到 PM1测量 R3的瞬时功率、该值看起来是~ 0.2W。

我希望能够测量平均功耗。 在网上有指令:-

从菜单中选择 Analysis/AC Analysis/Calculate nodal Voltages"、然后使用探针单击功率计。 除其他未显示的内容外、应出现一个表、显示有效功率!

唯一显示的东西是在瓦特表符号附近显示功率0W、这显然与瞬态结果不一致!

谢谢。

BEST regardse2e.ti.com/.../OPA818_2D00_1.TSC

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    将"VG1"信号从"方波"更改为"正弦波"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    再次感谢您的答复。

    嗯、是的、它现在显示了源正弦时电阻器中耗散的功率。 但是、显示以下内容的对话窗口:-

    有效功率(  P  )

    无功功率(  Q  )

    视在功率(  S  )

    相位()   

    功率因数(  cos  )

    不会出现。

    我可以通过将35V x 2^0.5相乘来估算方波、但波形和耗散的功率显然与方波驱动时不同。

    显然、这是算法中的一个限制- Microcap 不存在此问题。 不确定其他仿真器。

    很明显、可以使用后处理器获得更准确的结果。 您是否知道如何使用后处理器或任何其他方式获得更准确的结果?

    谢谢。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我认为这是一个问题、因为免费的 TINA-TI 版本不是完整版的 TINA。

    本 TI 的"稳定性"学习视频对后处理器进行了一些介绍:

    Kai