This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225-Q1:精度受 Vs 和 Vcm 的影响

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869370/ina225-q1-accuracy-influenced-by-vs-and-vcm

器件型号:INA225-Q1
主题中讨论的其他器件:INA225

您好专家、

我是否可以知道 INA225的 vs 在2.7V 至36V 范围内时是否会影响精度?

BTW、当 Vs 大于或小于 VCM 时、精度有任何问题? (具有数据表范围)

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、您好!

    是的、INA225的 Vs 和 VCM 将通过称为电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)的规格影响其精度。 您可以在有关 PSRR 和 CMRR的 TI 高精度实验室视频中了解有关这些内容的更多信息。

    INA225的最大 PSRR 为 ±1uV/V 这意味着 Vs 从5V 标称值变化的每1V、输入失调电压(Vos)将变化1uV。

    例如、如果 Vs = 12V、INA225输入将产生7uV 的额外失调电压。 在这种情况下、对精度的影响将取决于施加到器件的感测电压。 除非测量的电流非常小、否则检测电压应处于数十 mV 的范围内、并且不会受到 PSRR 的很大影响。

    INA225的最小 CMRR 为95dB 或18uV/V 这与 PSRR 的工作方式非常相似。 对于 VCM 从12V 标称值变化的每1V、输入失调电压(Vos)将变化18uV。 正如您可能猜到的、这将对精度产生更大的影响、因为生成的偏移更大。

    如果您有更具体的条件、我可以提供更具体的误差分析。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测