This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180:降额要求

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869512/ina4180-derating-requirements

器件型号:INA4180

大家好、

新年快乐!

需要您对此提供输入。 对于模拟输入、IN+、IN–数据表中指出、建议的共模电压为-0.2V 至26V。是否需要对该值进行降额、以便组件持续运行5年? 如果是、应该降低多少? 提前感谢。



此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    新年快乐!

    无需将 INA4180共模电压从建议的-0.2V 至+26V 范围降额。 在这些条件下、该器件可以正常工作5年或更长时间。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测