This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219电流精度

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897815/ina219-ina219-current-accuracy

器件型号:INA219

大家好、

客户使用 INA219测量电流、找到具有50~60 mA 电流误差。

测试条件如下:

1、总线电压为12V;电流为1A;Rshunt =1mA 设置 Curretn _LSB =1mA、reg05=0x1000、reg00是默认值。

读取电流寄存器数据并获取1.045A 的电流。

2.将电流从500mA 更改为2A,始终具有50mA 的间隙和两态电流。

这些玉米饼是:

这对于 INA219电流精度是否正常?

2.如何对测量间隙进行半月处理。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    这是使用 A 版本还是 B 版本? 内部增益(PGA)设置为什么? 这在配置寄存器(00h)中设置。 我认为问题是分流电阻器和测得的电流都相对较小(Vshun=0.5mV 至2mV)。 1MΩ 将最低偏移(PGA =/1的 INA219B)设置为50uV、这将转换为放大器测量的50uV/μ s = 50mA 的电流偏移。

    校准计算中也存在误差。 CAL = 0.04096/(1mA*μ 1MΩ)= 40、960解码= 0xA000)。 您已将其列为0x1000。

    请确认校准值并将器件设置为其最低增益 PGA=1、以获得最低偏移。 失调电压误差始终可以通过增加分流电阻器或执行失调电压校准来固定。 要执行校准、请在0A 电流下进行测量、并将该值存储在存储器中、然后将其设置为0A 点。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter