This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:与 TL072IP 相比、使用 TL072CP 时噪声增加10dB

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869344/tl072-10db-increase-in-noise-when-using-tl072cp-vs-tl072ip

器件型号:TL072
主题中讨论的其他器件:TL082

您好-

在我设计的小型放大器电路中、与 TL072IP 相比、使用 TL072CP 时、我可以可靠地在 FFT 上获得10dB 的噪声。 在数据表中、我只能看到几个细微的差异。 这是否可以指向我的原理图或布局中的错误?

谢谢、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    您能否展示您的 FFT 和电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    TL072CP 和 TL072IP 具有不同的内部芯片;它们在功能上是等效的、但不完全相同。 我的示例数据显示 TL072IP 上的噪声略低。 我观察到1.5dB 的差异。  

    "可靠获取"是否意味着许多样片都经过了测试? 是增加的噪声宽带或1/F 曲线。

    数据表中的噪声规格仅为典型值。 对于低噪声关键电路、建议使用具有噪声规格最大限制的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些运算放大器数据表中包含最大噪声数、没有报告过1/f 角范围的数据(据我所知)。 这对 TL082没有帮助、但之前有一些奇怪的评论-  

    我曾与设计人员合作、尝试在突发 BurrBrown 更高速度运算放大器介绍中填写所有内容-当然、通过仿真-您需要-

    具有变化和温度影响的非常好的工艺模型

    2.一个难以置信的病人设计人员,在节奏级别运行最坏情况下的侧流。  

    下面是一个非常好(但非常密集)规格表格式的示例、该示例后来因耗时而被放弃。 -将条件设置为>1MHz 将替代1/f 转角变化问题-但下面是输入噪声术语最坏情况的完整详细信息-没有多少数据表会留下此级别的详细信息。 -当然不是传统的运算放大器、如 TL082。