This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:与稳定性@单位增益相关

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TINA-TI, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897888/lmh5401-related-to-stability-unity-gain

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: TINA-TITHS4551

大家好、

我想知道 LMH5401在单位增益下是稳定的?。我将其用于单 端到差分转换。

我可以将其用于+2.5V 和-2.5V 双电源吗?

我的信号频率为15MHz 且 Vpp=2V。 信号将为正方形或脉冲。

我正在使用 Vocm=0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    否、LMH5401的单位增益不稳定。 请阅读数据表(第7.1节、表2、图56等)

    是的、您可以在+/-2.5V 电源电压下运行 LMH5401。

    我建议运行 LMH5401 TINA 参考设计(修订版 B)

    TINA-TI 是一款免费的仿真工具、可从以下位置下载:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要将8GHz 器件用于15Mhz 信号?  

    您可能应该使用 THS4551。  

    回想一下、FDA 中单位增益单端到差分端的噪声增益为2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanks Michael、

    快速 响应。
    实际上、我需要 TS (稳定 时间< 10ps)。
     我的应用是 CCD 波形。 与此同时、我们正在进行 CRO 等一般化设计。
    对于高达100MHz 的带宽、我仅需要 ADC 输入时噪声小于70uVrms。意味着 ECHA 运算放大 器应具有超低噪声。
    第一阶段我们有缓冲器,之后我们有单端到差分转换器(它可以支持增益以及其他增益,如2、4等)。
    由于这些类型的信号频率最大为15MHz 且 Vpp=2 (或可能为4)
    image.png
    请推荐合适的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、假设您希望在10psec 内实现1%的精度-这可能是4个时间常数、也可能是2.5psec、这意味着需要63GHz 的放大器带宽-祝您好运。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Michael、

    它是10ns、而不是10ps。

    TS=*10ns

    您能建议一些 P/N 吗?

    尽管我通过 Tina 仿真了 LMH5401。 增益= 1 (对于 Vin= 10MHz 方波和正弦波、1Vpp)

    并在没有 振荡的情况下获得正确的响应。我做的是不是什么问题?

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    如果数据表不建议这样做、为什么要这样做?

    Kai