This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348:讨论 OPA4348双反馈电路

Guru**** 2503425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869351/opa4348-opa4348-dual-feedback-circuit-discussion

器件型号:OPA4348

大家好、

我想使用下面的双反馈电路来使放大器稳定、我还使用 TINA 来对其进行仿真、这表明当 fc=0时、相位裕度为90.23。 但在100Hz 至1kHz 左右的频率下、相位裕度低于45、您认为该电路是否稳定? 谢谢。   

e2e.ti.com/.../opa4348_2D00_3-dual-feedback.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 LIN、  

    我可能已经回答过、或者可能忘记发布

    您的 TINA 文件具有错误的值-从相位裕度角度来看、请尝试在 Cload 和 Fmax 处运行您的最大 Vpp、检查输出引脚是否具有更高的200 Ω Rout 进行削波。 另外,我还包括了 LG 的 C 项,没有区别,但作为最佳做法,我谨慎地将其包括在内。  

    e2e.ti.com/.../OPA348-Cload-driver-LG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Michael、

    感谢您在此处进行修改。

    相补角应为90.03。 那么、从这个仿真结果中、这个电路不会有稳定性问题、对吧?  

    对于100Hz 至1kHz 左右的频率、相位裕度低于45、我还可以从您的仿真结果中看到它。 如果客户的电路在该范围内有一些噪声、是否会导致一些稳定性问题? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于 LG 处于高电平、因此不存在稳定性问题、并且在较低 F 时的相位裕度下降也无关紧要。 您需要查看在最大 F 和 Vpp 下、通过200欧姆的 IR 压降是否是该负载的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    感谢您在这里的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您在这个问题上的帮助!

    -Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  

    当用户附加 TINA 文件时、通常只需很小的时间即可