This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:[LMP8646]典型应用

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887668/lmp8646-lmp8646-typical-application

器件型号:LMP8646

你(们)好

我对 LMP8646电源时序有疑问。

数据表(SNOSC63B)中有一个典型的应用电路、第17页。

如果 LMP8646的电源(5V)最后上升、LMP8646是否会损坏?

-序列:

  第一名:Vin

  第二:Vo

   最后:LMP8646电源电压为5V

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 LMP8646的5V 电源最后上升、则不会损坏它。

    但在功能上、它可能会破坏电流限制的目的、而这是首要目标。 理想情况下、LMP8646应在 Vin 开启之前准备就绪。

    此致、Guang