This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290-Q1:数据表中存在冲突

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA290-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897597/ina290-q1-conflict-in-datasheet

器件型号:INA290-Q1

您好!

在第5页、引脚5在-而在第11页、引脚5是 IN+。

请验证哪一个是正确的...

谢谢、

否  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    很棒的地方! 。

    《INA290EVM 用户指南》

    显示引脚5 = IN-

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、

    Kai 在这里是正确的。 从 INA290-Q1 EVM 的布局中可以看到引脚5实际上位于-中。 感谢您告知我们这种差异。 我将在下一个数据表修订版中记录要更正的问题。