This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225EVM:我对 PCB 布局的机械尺寸感兴趣

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225EVM, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877554/ina225evm-i-am-interested-in-the-mechanical-dimensions-for-the-pcb-layout

器件型号:INA225EVM
Thread 中讨论的其他器件: INA225、鳄鱼

PN INA225EVM

机械尺寸和 CAD 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    感谢您使用 E2E! 我已经在这里上传了 INA225设计文件。 对于尺寸、这是一个难以从 INA225EVM 中回答的问题。 虽然电路板尺寸为2.5"x2.5"、但此 EVM 集成了几个附加功能、可简化器件的原型设计、例如允许手动进行可选增益设置的跳线、以及用于显示您设置的增益值的丝印表格。 此封装尺寸将大幅缩小、这些功能根据您的用例进行了简化。  

    e2e.ti.com/.../INA225_5F00_EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有用的信息。

    电路板厚度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    该板具有多种功能、可能会改变板的高度、因此我将尽量为您提供更多信息。  

    同样、INA225EVM 具有用户友好型功能、包括为电路板提供间隙的凸点、用于轻松布线的端子块以及鳄鱼夹和易于选择的跳线。 您可以轻松删除其中一些功能以调整高度:

    端子块/跳线:8.5mm

    2层电路板+ INA225:2.5mm

    缓冲器:5mm

    开箱即用电路板高度:15mm