This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:稳定性

Guru**** 2900270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS4551, THS4541, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897689/ths4131-stability

器件型号:THS4131
主题中讨论的其他器件: THS4551THS4541OPA1632

您好!

我计划使用 THS4131或类似的全差动放大器来设计差动电流源。

我想知道我是否能够在增益低于该单位(1)的情况下获得稳定性问题。

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、  

    本质上、如果器件的单位增益稳定、则衰减器是稳定的-有其他方法可以解决问题、但这本身不是其中之一。  

    遗憾的是、由于《适用于所有人的运算放大器》一书中的错误、这个问题比您想象中更常见-我在这里讨论了所有这些、  

    https://www.planetanalogue.com/are-inverting-attenuators-with-voltage-feedback-op-amps-inherently-unstable-and-why-might-you-want-to-apply-them-insight-11/

    这里是 FDA 稳定性信号的一些细节-#5是这个信号的前奏、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-and-resolutions-for-high-speed-fully-differential-amplifiers-fdas-insight-8/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    这种情况的答案会因器件而异、但正如 Michael 所说的、如果放大器的单位增益稳定、则不应导致任何问题。 请注意、对于 FDA、当电路的增益= 1时、噪声增益设置为2 (类似于反相放大器)。 因此、某些 FDA 被设计为在增益为2时保持稳定、并且将这些器件用作衰减器可能会导致稳定性问题。

    对于 THS4131、数据表中似乎没有提供 AOL 曲线来确认器件相位裕度。 但是、当增益设置为1时、可以在没有容性负载的情况下看到一些峰值(数据表的图4)。 因此、我认为将该器件用作衰减器会导致进一步峰化、如果在电路中未添加补偿、可能会导致该器件变得不稳定。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Stephane  

    定义了大量此类 FDA 的关键设计人员目标之一、实际上目标 AOL 曲线希望在一定的最小噪声增益下实现巴特沃斯响应。 例如、对于巴特沃斯型、THS4541的目标是 NG=3、而 THS4551的目标是 NG =2。  

    作为起点、TINA 模型是您需要使用的模型-这些模型通常与器件匹配、但请务必与 PDS 进行比较(这些模型是测量的)。  

    我有大多数 FDA 的测试文件、这里是 THS4131 AOL 曲线(使用此规格负载)。 这是一个大约2000年的模型(THS4131是达拉斯团队首款 FDA 之一、在许多方面仍然是最好的型号之一)。 我在这个上找不到任何模型更新-但是、从内部来看、它是一个基于晶体管的模型、具有全面的 Q 参数-可能是一个很好的模型。 精简模型很难精确。  

    无论如何、GBP 为149Mhz、在145MHz (NG=1)下、Aol = 0dB 时、只使用 R's 就不能获得这么低的相位裕度) 30deg。  

    和文件、  

    e2e.ti.com/.../Aol-curve-generation-for-VFA-FDA_2700_s-THS4131-modified-Aol-and-Ro.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    您能否展示您计划的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个想法  

    最初的 THS4131器件被音频组采用、并使用不同的数据表重命名 OPA1632 -该组在建模方面更具前瞻性、实际上该版本有一个2009年左右的模型(相同芯片)。 这是 Bill Sands 的一个精简模型-当时、建模人员和后来的承包商作为 TI 员工定期提供帮助。 不能确定这比原始晶体管电平模型更好(通常是最佳的)、但另一种选择。  

    e2e.ti.com/.../OPA1692-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢大家的贡献。  我自己不是一个模拟大师:-)

    该电路是"浮动"电流源、但在微安或纳安范围内。、

    它被称为"具有差分放大器的四路反馈增强型 Howland 电流源(四路)"。

    电路已经被功能性模拟。  输入源将是100Hz 至1.5kHz 的正弦波

    我本来可以在放大器之前制作一个简单的分频器、但如果可能、我更喜欢使用更少的组件...

    请参阅随附的电路...




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的电路、  

    您使用的是什么电源? THS4131的主要优势是输入电压噪声较低-这些10千欧的射频会使噪声消失。 可能是另一种更现代的 FDA、但可能还不错  

    顺便提一下、交叉耦合反馈会进入另一个相补角问题领域。

    您在哪里找到了此电路-有一个此类电路旨在生成有源输出阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应尚未决定...

    它有几种变体...

    本文中的图7 ...
    https://content.sciendo.com/view/journals/joeb/9/1/article-p59.xml

    由于它是"电生物阻抗学报"、我假设涉及的电流很低、因此放大器的使用增益为1或更低。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实找到了用于此目的的资源、但实际上并未实现稳定性、  

    https://content.sciendo.com/view/journals/joeb/9/1/article-p59.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、我已经设置了许多测试文件-这里是 LG 仿真中的电路-传感仪旋转以直接报告相位裕度-看起来大约为30度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、  

    感谢大家的帮助