This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2830:器件技术和晶体管数量

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2830, OPA830, OPA2652, OPA2822, OPA2677
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877678/opa2830-device-technology-and-transistor-count

器件型号:OPA2830
主题中讨论的其他器件: OPA830OPA2652OPA2822OPA2677

您好!  

我正在对 OPA2830进行一些可靠性分析、无法找到有关芯片所采用技术的信息、我还对板载晶体管的粗数感到好奇、该数为10倍。 我意识到第二位信息往往是专有的、因此我要求提供一个粗略的数字。  

感谢您提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

      我必须为您查找此信息。 我不确定出于您刚才提到的原因、我可以为您的问题的第二部分披露多少信息、但我应该在本周结束之前为您提供更新信息。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Nick、  

    此 OPA2830属于 CBC10 -(CMOS 10GHz 互补双极性放大器)上的高速放大器系列。 使用垂直 NPN 和 PNP 以及薄膜可微调电阻器估算14V 击穿电压。 作为 OPA830的双通道器件、每个放大器将有大约50个晶体管、而双通道放大器则不会超过100个晶体管。

    我在1999年的时间框架内就这个过程写了一篇专题文章、但是现在(在线)找不到它-我找到了 Steve Taranovich 的这个历史、在这里它被称为 OPA2652的过程-

    https://www.edn.com/analogue-back-to-the-future-part-two/

    是的、该流程中的前3个产品是  

    OPA2652 (双 VFA)

    OPA2822 (双路低噪声 VFA)

    OPA2677 (双路 CFA xDSL 线路驱动器)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、我想这就是我所有问题的答案。