This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124U 的 PSPICE 模型存在问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO224, ISO120, ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887623/iso124-problem-with-pspice-model-for-iso124u

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件:ISO122ISO224ISO120

您好!

我的问题是:我需要使用 Eagle Software 进行仿真、但我没有 ISO124U 的 PSPICE 模型。

我进行了一项研究、发现了其他组件来替代 ISO124U、例如 ISO120、ISO122和 ISO224。  

问题是、Eagle 只读.mdl 扩展名、但在 TI 网站中、扩展名是.mod、我无法更改为.mdl  

那么,有人有一个我可以使用的模型吗? 尤其是 ISO124U、ISO120或 ISO122U。 我正在搜索几个小时、找不到模型来进行仿真。

谢谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    遗憾的是、我们没有 ISO124或 ISO122的模型。  

    看起来 ISO120具有 PSPICE 模型、ISO224具有 TINA SPICE 模型。  

    使用此视频将 ISO224模型转换为通用 SPICE 模型可能会有所帮助: https://training.ti.com/how-convert-tina-ti-model-generic-spice-model

    我唯一可以建议的另一点是在线查找如何将.mod 转换为.mdl 以获得 SPICE 模型。