This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:TI 高精度设计"高侧电压至电流(V-I)转换器"如何实现1M 带宽

Guru**** 2391135 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897614/opa2333-ti-precision-designs-high-side-voltage-to-current-v-i-converter-how-to-achieve-1m-bandwidth

器件型号:OPA2333

大家好、

 我最近阅读了文章(TI 高精度设计:经验证的设计
高侧电压至电流(V-I))器 、对于 如何实现1M 带宽有一些问题。

文章中提到了几个具有更高带宽的运算放大器、还提供了一些设计建议。  我尝试替换运算放大器或零极补偿、但无法使带宽为1M。 现在我感到困惑的是、您能否为我提供一些有关解决问题的逻辑或如何设计理想1M 带宽的指导?

   感谢您的任何帮助! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请重新加载您的映像。 您必须使用"插入/编辑媒体"上载图像文件。  

    OPA2333没有1MHz 的带宽。 因此、您需要找到一个运算放大器、以使带宽优先于5-10MHz 范围、从而实现这一目标(取决于您的增益)。 您的应用是什么? 您要从 V-I 转换多少电流?

    最棒的

    Rayond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要发布图片、请单击输入框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai