This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:使用 INA19x 测量+/- 300V 50A 的任何参考电路?

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA196
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877512/ina196-any-reference-circuit-for-measuring---300v-50a-using-ina19x

器件型号:INA196

你(们)好  

是否有任何使用 INA19x 测量+/- 300V 50A 的参考电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    我假设您打算将电流感应放大器配置为“高侧”,因此它必须处理±300V 电压。 我不知道 INA196基准电路可以维持这种使用条件。

    有一些高压技术仅适用于单侧 、例如本技术。

    有一些隔离技术应该起作用、下面 是一个示例。 我们确实有 TMCS1100TMCS1101  、可在电流能力(连续20A)足够大的情况下提供电隔离和更简单的解决方案、无需分流电阻器。  

    然而、如果 INA196被用在低侧配置(接地侧)中、它应该是正常的。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、Guang