This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:替换输入主感应变压器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895985/amc1100-replacement-of-input-main-sensing-transformer

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件:AMC1300、

您好!
我想知道我是否反转相位、中性线是否仍然工作?
此致
Haris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haris、

    我认为这个原理图看起来很熟悉、它是 我们在德州仪器的几位同事编写的 SLAA552应用手册的一部分。  我将看到我是否可以让他们中的任何一人进一步评论、但我怀疑这种情况下的中性点实际上与接地/PE 相连、在这种情况下、您无法如原理图所示交换线路和中性点、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haris、

    不可以、您不应使用 AMC1100等"基本隔离放大器"来实现这一点。 但是、借助 AMC1300等"增强型隔离放大器"、您可以做到这一点。 并且不要在布局中违反9mm 的"爬电距离"和"间隙"!!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一定会尝试这种方法!
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请小心、Haris。 电源电压可能很危险!

    Kai