This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3303:MC3303D

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/884747/mc3303-mc3303d

部件号:MC3303

你(们)好,先生

如何仿真电路下的环路增益?

2.如何 分析此电路的稳定性?

对于中的运算输出不允许驱动大电容、be2e.ti.com/.../Ten-voltage-output.TSCut晶体管(NPN)输出是否仍然存在问题?

电路概念是 Vin=5V、而 Vout 是10.5V、用于高功率。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刷新我的问题

    如何仿真电路下的环路增益?

    2.如何 分析此电路的稳定性?

    对于中的运算输出、不允许驱动大电容、但晶体管(NPN)输出是否仍然存在问题?

    电路概念是 Vin=5V、而 Vout 是10.5V、用于高功率

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、再次刷新我的问题(插入我的剪切)

    如何仿真电路下的环路增益?

    2.如何 分析此电路的稳定性?

    对于中的运算输出、不允许驱动大电容、但晶体管(NPN)输出是否仍然存在问题?

    电路概念是 Vin=5V、而 Vout 是10.5V、用于高功率

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosong、您好!

    相补角非常低。

    这是测试电路。

    e2e.ti.com/.../Ten-voltage-output_2800_bode_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博斯昂、

    这是一个更高的相补角版本。

    e2e.ti.com/.../Ten-voltage-output_2800_bode2_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michallick

    为什么波特图仿真需要 Vin=3V 直流电压?

     2.当输入单元步进相位裕度=2.63度电路时、输出正在振铃、但仿真不会显示振铃状态、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博斯昂、

    3V 只是一个任意电压、形成了一个有效的线性直流工作点。

    NPN 只能提供电流、负载非常轻。 我使用更小的步进方波输入获得了更准确的响应、并添加了1k 负载电阻器。  

    e2e.ti.com/.../Ten-voltage-output-_2800_1k_2900_.TSC

    。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博斯昂、

    负载阶跃瞬态更好地显示了振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 OP 输出是 BJT 和容性负载的混合类型时、如何针对该电路建模包括 BJT 和容性负载?

    请告诉我如何为 R1、R2、C4设计补偿器

    谢谢


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博斯昂、

    我本来可以运行很多数学运算、但我选择了试错。  

    我从100欧姆的 R1开始、R2从零开始。 然后我使用 C4并对改进不满意、因此我将 R1增加到470欧姆、以便在运算放大器输出和 BJT 负载之间获得更大的分离度。  然后、我使用 C4来获得所需的相位升压。  最后一步是通过微调增加 R2。 R2并非真正需要、但它是另一个有用的旋钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请提供详细的数学理论文章。 让我学习这项技能。

     

    我不理解这句话“R2不是真的需要的,但它是另一个有用的旋钮”。 请帮助进行更多解释。

     

    R2不影响 Vo 输出增益的原因是什么?

     

    非常感谢

        Bosong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博斯昂、

    R2不是直流解决方案的一部分、这是因为串联了电容器。 增益(包括直流在内的低频)由 R9和 R12单独设置、因为运算放大器非常出色。  了解有关数学概念的详细信息。 请参阅 TI 高精度实验室,  运算放大器 第10节,稳定性。 (使用右滚动条、到达10)  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已阅读稳定性文章。 本文中提到的两种技术是 Riso (R1)和双反馈(C4)。但没有提到 BJT 输出和 R2。 您是否可以帮助 BJT 输出和 R2补偿器技能的数学模型的这一部分?

     

    非常感谢

        Bosong


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博斯昂、

    好的、这里使用了 Riso 和双反馈概念。 对于 NPN 理论、我移除了运算放大器以专注于 NPN 级。

    请注意底座和输出之间的相位差。 这是 NPN 发射极跟随器产生的相位损耗。  源极0度与基极之间的相位差显示了使基极滞后于 AOL 源的 Riso 效应。 双反馈旁路使用"零"相位信号并将其传递到 VFB、这就是 VFB 最终相位为零的原因。   

    晶体管中的增益相位损耗取决于其特性(及其负载 C1)。 尝试让晶体管制造商获取晶体管的数学方程。 在运算放大器方面、我的晶体管数学是生锈的。 我非常了解基础知识。 仿真器为我处理数学详细信息。  

    e2e.ti.com/.../NoOpAmp.TSC