This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:线性带宽

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877065/lmh3401-linear-bandwidth

器件型号:LMH3401

尊敬的团队、我们的客户正在尝试查找有关2GHz 线性带宽的参考。 我们希望您能与我们分享一些内容。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这可以在数据表的图1-3中看到、其中增益在0dB 到2GHz 之间相对平坦。 之后、增益会在峰值发生之前下降一点。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      如果您想了解更多信息、我最近使用 LMH3401EVM 进行了非正式数据收集、这在我对该帖子的最后一个回复中显示: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/873171。  

    谢谢、

    Sima