This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 差分放大器的选择

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3215, VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/876984/selection-of-differential-amplifier

主题中讨论的其他器件:THS3215VCA824

我想驱动具有差分输入的单端 ADC。 因此、我正在寻找能够将差分信号转换为单端信号的放大器、最好使用5V 电源

我的输入频率将约为100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、细节不够深入、无法达到最佳拟合效果、但如果您可以使用更高的电源、请查看这两个器件

    THS3215

    VCA824 (固定在最大增益上)。  

    两者都将 HD 降低了100Mhz、但您可能不在乎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的答复。

    我的电路如下所示。 我的放大器大多由 MCU 供电。 希望这能为您提供更详细的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某种峰值检测器?  

    差分放大器的带宽可能不需要100Mhz、您的 ADC 时钟速率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个峰值检测器。

    但电容器的另一端未接地。

    我的 ADC 采样率约为1Msps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会考虑在这些较低频率下使用 INA